This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6424E-Q1:PBTL 连接

Guru**** 2585605 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1542304/tas6424e-q1-pbtl-connection

器件型号:TAS6424E-Q1


工具/软件:

您好的团队、

使用 PBTL 连接时、客户是否可以移除 1nF 电容器?

 

此致、

张晓伟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xiaowi:

    1nF 应位于 EMC 连接器附近。  我不建议客户移除此电容器。

    此致、
    Gregg Scott