This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XTR111:处理 OD 引脚

Guru**** 2870790 points

Other Parts Discussed in Thread: XTR111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1542137/xtr111-handling-od-pin

器件型号:XTR111


工具/软件:

您好、

我设计了一个具有 XTR111 的 PCB、用于从 MSP430 到 4 –20mA 的 PWM 转换。 我误解了数据表、并使 OD 引脚保持未连接状态。  

由于 OD 引脚是开漏输入引脚、如果我们直接将 OD 引脚短接至直流 GND(引脚 9 和引脚 10)以永久启用输出、或者需要下拉电阻器、您是否认为是安全的?

谢谢  

此致

Harish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表的第 6.3.1 节规定:

    该控制输入有一个 4μA 内部上拉电阻来禁用输出。 需要使用下拉电阻器或短接至 GND 来激活输出。