This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA301:热性能值

Guru**** 2928900 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1525536/opa301-thermal-values

器件型号:OPA301


工具/软件:

我在数据表中看到、θ JA 值列为 200C/W θ JB 和 θ JC 值是什么。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

     您将使用哪种封装:SOIC (D) 或 SOT-23 (DBV)?

    谢谢您、
    Sima

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SOT-23 (DBV)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

     谢谢你。 我提交了此特定封装/器件的热性能值请求。 该请求通常需要 2 周左右。 我将在获得这些值后立即更新线程。

    此致、
    Sima

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

     以下是 OPA301AIDBVR 的热性能值:

    结果 — θ JA-High K(标准数据表值) 179.1.
    结果 — θ JC、顶部(标准数据表值) 73.9.
    结果 — θ JB(标准数据表值) 40.4
    结果 — psi JT(标准数据表值) 11.1.
    结果 — psi JB(标准数据表值) 40.1
    结果 — θ JC、底部(标准数据表值) 不适用

    谢谢您、
    Sima