This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA333:INA333 绝对最大额定值表中的数据表错误

Guru**** 2614265 points

Other Parts Discussed in Thread: INA333

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1541970/ina333-datasheet-error-in-ina333-absolute-maximum-ratings-table

器件型号:INA333


工具/软件:

您好:
在 INA333 数据表(文档 SBOS460C、第 4 页、表 6.1)中、电源电压的“最小值“列出为 7V 在“绝对最大额定值“下。

这似乎是格式或标记错误。 7V 的值应该是 最大值 允许的电源电压、而不是 最小值 。 第 7.3 节稍后正确列出了建议的工作电压为 1.8V 至 5.5V

您能否确认并更新文档(如果适用)? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Dirk、

    正确、这应为最大值。 我已提交 TT 以更正此问题。

    此致、
    Gerasimos