This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMC6482:直接更换 LMC6482 的器件

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: LMC6482, OPA2197

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1536756/lmc6482-direct-part-replacement-of-lmc6482

零件号:LMC6482
主题中讨论的其他器件: OPA2197

工具/软件:

TI 团队大家好、

我正在寻找 LMC6482IN_NOPB 的直接引脚对引脚器件替代产品、其工作电压可以在+/- 15V。 请让我知道一个合适的零件、它是直接替代的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sumeet、  

    我正在寻找 LMC6482IN_NOPB 的直接引脚对引脚器件替代产品、其工作电压可达+/–15V

    等效和 P2P 替换产品可能是 TLV9152

    下面是比较信息。 但是、其中任何一个都能够提供高达+/–15VDC 的电压。 您能给我讲讲应用和成本范围吗? 我会为您推荐一个。  

    此致、

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    应用是解调器/调制器的滤波器电路、成本不是问题、主要问题是直接替换 LMC6482、可行

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sumeet、  

    应用程序是解调器/模块的滤波器电路

    请尝试 OPA2196、它非常适合滤波器应用。 OPA2197 的 BW 高达 10MHz。  

    此致、

    Raymond