This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM393LV-Q1:开漏输出问题

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: LM393LV, SN74AHC1G00

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1540547/lm393lv-q1-open-drain-output-question

器件型号:LM393LV-Q1
主题中讨论的其他器件:LM393LVSN74AHC1G00

工具/软件:

您好、

我最近遇到了 LM393LV 的比较器问题。

 上拉电阻过高时、比较器的端口电压异常、 端口电压 为 0。

我想知道这种现象是否与上拉电阻器过大有关。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    有一个与温度相关的小内部漏电流。 电路板上的污染会增加泄漏。 测量输出电压也可能是漏电流。

    上拉电阻器太大。

    有多大不起作用、有什么价值起作用?

    您有要分享的原理图吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Ron

    原理图如下所示:

    第一个问题是没有滤波电容。

    其次、 二极管 D1 的选择是错误的。二极管的参数如下图所示。

    我想知道的是、这个上拉问题是否会导致输入引脚出现问题、例如阈值电压与设定值的偏差。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    添加了、 将缺少的滤波电容器添加到电路板中。 问题仍然存在

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、

    R1 是上拉电阻、R9 弱电阻是引脚 5 上拉电阻。

    在哪里观察到这种异常 0V? 紫色节点处有什么电压。 Cout 节点处有多大的负载(它在哪里)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    出现问题时、

    1.在引脚 2、3、5、6 处观察到 0V。

    2. C_IV 为 1.65V、引脚 7 为 0V

    3. C_OUT 连接 SN74AHC1G00

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、

    假设报告的测量值和原理图正确、则必须满足以下条件。 引脚 2、3、5、6 损坏、短接到引脚 4(接地)。 这将是一个永久性的条件。 因此、有些样片可以正常工作、而另一些则损坏、根本无法工作。

    原始报告表明 R1 的值影响所有合格或损坏的样本。

    C_OUT 连接 SN74AHC1G00

    如果输出仅进入此芯片的输入且所有电源均为 3.3V、则 D1 的用途是什么? 她似乎对我很生气。  

    这是新的还是旧的设计? 故障率是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Ron

    这是一个新的设计、这个问题仅出现在一个电路板上。

    由于这是一个单独的问题、我更愿意相信其他因素也是造成问题的原因、例如 PCB 工艺问题。

    我将继续分析原因。 此问题将暂时关闭。

    感谢你的帮助。