This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA333:同相加法放大器设计

Guru**** 2586895 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA333

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1540830/opa333-non-inverting-summing-amplifier-design

器件型号:OPA333


工具/软件:

您好团队

您能帮助我检查一下、下面 这里有适合您的同相加法放大器?

或者您对此应用是否有任何其他推荐解决方案。

BRS

Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电路看起来没有问题。 但是、我不确定 750 欧姆接地电阻背后的原因。  我只想添加与 OPA333 共模输入电容匹配的反馈电容器 — 如下所示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Marek

    因为 IMON 将提供恒流源、因此它们需要一个电阻器来为 AMP 基准生成电压。

    您认为该应用程序适合您吗?

    感谢您的大力支持:)

    BRS

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Marek

    因为 IMON 将提供恒流源、因此它们需要一个电阻器来为 AMP 基准生成电压。

    您认为该应用程序适合您吗?

    感谢您的大力支持:)

    BRS

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电路看起来没有问题。 只需确保在计算中考虑以下事实:PSU1 和 PSU2 之间的一些差异将会通过两个 10k 电阻器流动。 这就是求和放大器的作用。