This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV7031:比较器配置

Guru**** 2824385 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV1831

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1543050/tlv7031-comparator-configuration

器件型号:TLV7031
主题:TLV1831 中讨论的其他器件

工具/软件:

尊敬的团队:

下面给出了我的电路及其输出波形。

绿色是输出波形。 振幅在 0V 至 2.1V 之间变化。

该输出将提供给比较器、在比较器输出端还需要相同的绿色信号。

实际上、为了使其保持清洁、我们正在向比较器证明它。

下面是初始比较器电路。

我当前获得的比较器输出为零。以下是我的板级配置文件

我尝试使用 Tina TI 对比较器进行仿真。下面给出了电路板中显示的电路。

它在仿真中工作、但在电路板中不工作。我可能知道我出错了。在仿真中、您可以看到比较器输出从零开始上升。

信号数据速率为 UART 9600

e2e.ti.com/.../COMP_5F00_Closedloop.TSC

我是否需要进入开环。

e2e.ti.com/.../Comp_5F00_Openloop.TSC

此致

Hari

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hari:

    我不认为所绘制的比较器电路有问题。

    您是否已探测比较器引脚以确保*在*比较器引脚上存在电源电压和基准电压? 检查是否存在短路?

    输出到底是否会移动? 基准电压、会发生什么变化?

    已确保安装了正确的设备? 已验证电阻值?

    我会使接地布线稍微厚一点...减少电感、从而减少振铃。 TLV1831 应被视为高速数字器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul:

    非常感谢。

    我将再次检查电路板并更新您。

    我会使接地迹线稍厚一些。

    你可以建议一个值。这是我的第一个原型,我可以照顾我的第二个修订。

    此致

    Hari

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我通常使其比焊盘至少小 mil 或小、或比过孔焊盘的宽度。

    你就在这里...

    我会使底部 GND 布线与顶部布线的宽度相同:

    您也可以将迹线宽度加厚到过孔环的直径...并可能将过孔稍微靠近一点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul:

    您是对的、对比较器部分进行了修整后、电路板现在工作正常。

    可能是一些干焊料或其他东西。

    实际上我们正在做一个实验。 这个 IC 的离散实现。

    感谢上帝、它在较低的速度下工作。我相信如果我使用的运算放大器的 GBW 大于或等于 1GHz。该电路也可以在较高的速度下工作。

    此致

    Hari