This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4021:非对称双电源

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: THS4021

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1543335/ths4021-asymmetric-dual-power-supplies

器件型号:THS4021


工具/软件:

你(们)好

这可能是一个棘手的问题,但我拿起了一个旧的设计,我的任务是修复.  前一个设计人员已使用+22 和–5V 的双电源为 THS4021 放大器供电、我相信他们已经这样做、因为他们使用该电源调整 VCO 的电压(–0.25 至 22V)

数据表中指出、放大器可以使用高达 33V 的单电源或+/–16.5V 的双电源运行、双电源围绕中心对称。 THS4021 是否允许失调电压电源?  它似乎有效、但与数据表中的说明背道而驰、像这样运行它会缩短组件的过程、还是可以在保持在 33 伏窗口内的情况下运行?

非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alan、

    您是正确的、只要总电源电压 (Vs (+)-(-) Vs) 为 32V 或更低、器件就会按预期工作。 我说 32V 是因为这是推荐用于此器件的电压电源、33V 是绝对最大值、但不建议长期使用、因为这会导致器件寿命缩短。

    此致、

    Ignacio