This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA240:200A 应用程序

Guru**** 2683075 points

Other Parts Discussed in Thread: INA238, INA234, INA237

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1543504/ina240-200a-application

器件型号:INA240
Thread 中讨论的其他器件:INA234INA237、INA238

工具/软件:

您好、

我是否可以知道有适合 12V/200A 应用的解决方案?

我   μΩ 了 INA234、但似乎仅支持 400 μ Ω、因为分流 ADC 范围~81.92mV。

Rshunt = IV = 200A0.08V   = 0.0004Ω=  400  μ μΩ

是否有更大 ADC  范围的功率监测器可以为我们提供建议? 谢谢!

Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    INA237 和 INA238 可以测量高达 163mV 的电压。

    此致

    广