This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM293:LM293P 的 PCN 问题

Guru**** 2968440 points

Other Parts Discussed in Thread: LM339

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1543644/lm293-pcn-issue-for-lm293p

器件型号:LM293
主题中讨论的其他器件:LM339

工具/软件:

您好团队

客户发现 PCN 之前和 PCN 之后的器件在其系统中的表现不同、我将其汇总为以下附件。 您能解释一下原因吗?

e2e.ti.com/.../LM293P-PCN-Issue.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Harry、

    移除 C47。 正节点上的任何电容都将抵消迟滞并可能导致“突发“ 、这与我在照片中看到的类似。

    PCN 之后的器件更快、响应速度更快。

    这些器件不喜欢负电压。 请参阅 LM339 应用手册的第 6.9.2 节:

    LM339、LM393、TL331 系列比较器应用设计指南

    故障器件的日期代码是什么? 我假设这些是 Ji3 器件 (CCO:CHN)。

    较新的 TiB 器件能够更好地处理负电压。 TI 确实建议添加外部负钳位、如应用手册中所述。