This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA149:INA149 的设计问题

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: INA149

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1543249/ina149-the-design-issue-for-ina149

器件型号:INA149


工具/软件:

您好、

请确认 INA149 是否能够支持 24VAC 系统的过流保护电路、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhang、

    是、请参阅电流检测数据表中的该部分。 它能够检测通过分流器的电流、但是、您将需要一些其他器件来设置 OC 阈值电压并提供逻辑高电平/低电平。

    此致、
    Gerasimos