This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2388:OPA2388 构建全差分运算放大器

Guru**** 2835775 points

Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1539694/opa2388-opa2388-builds-a-fully-differential-operational-amplifier

器件型号:OPA2388
主题中讨论的其他器件:Tina-TI

工具/软件:

你(们)好  

以上示意图是否正确? 能否形成一个真正的全差分运算放大器?

是此?之类 VX 的推导公式

Vx =[(Vin++  Vin-)/2+(Rs/RF)*L2]/(1+Rs/RF)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ian、

    以上示意图是否正确? 能否形成一个真正的全差分运算放大器?

    这是一个多运算放大器反馈环路;我建议仔细考虑环路稳定性。

    是 VX 的推导公式、如此?

    这是最终公式的重复

    请注意、 (Vin++  Vin-)/2 为 VICM;因此、请使用测试设置 VIN+= VIN-= VICM、这使 Von = VOP = Vocm

    Vx 镜像 IN+至 IN-引脚。  现在可以通过几种方式将 Vx 的值表示为两个 VCM 的有效和  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    随附的 PDF 是我们发送的当前电路板的原理图以及仿真工程。 请继续帮助我分析在重新板调试期间是否可以实现函数。 如有必要、请帮助我们改进仿真原理图。 谢谢你。

    e2e.ti.com/.../DAOPIANJKB_2D00_Y_2D00_20250715.pdfe2e.ti.com/.../_005247726851EE5D06523575EF8D2B000E547796E26C2B00EE5D06523E6527595F00_forTI.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ian、

    Vx 生成过程模拟为不稳定。 我将寻找解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ian、

    用短时电流脉冲激励 U1 运算放大器的输出会显示电路的不稳定情况 — 请参阅下文。

    不稳定的主要原因是多个反馈环路导致输入和输出之间的延时时间过长(相移过大),需要消除 — 见下文。

    同时、必须使用与 C6 匹配的电容器绕过反馈电阻器;这可以 通过 小于 25%的过冲使电路保持稳定 — 如下所示。

    为了方便您使用、我在下面附上了 Tina-TI 修改后的电路原理图。

    e2e.ti.com/.../OPA388-Diff-Amp-Transient-Stability_2D00_ML.TSC