This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2365:查询是否存在 Dechlorane Plus &UV328

Guru**** 2584215 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1529710/opa2365-query-on-presence-of-dechlorane-plus-uv328

器件型号:OPA2365


工具/软件:

我们需要获得支持,以了解成分 — OPA2365AIDR 中是否存在 Dechlorane 和 UV328 物质

通过检查  材料成分搜索中提供的成分信息和化学品报告中是否存在化学文摘社 ID - 135821-03-3135135821-74-813560-89-9 和 25973-55-1 进行了初步分析 。  

  1. 在材料成分搜索中检查 相应器件的元件描述时、上述这些 CAS ID 不存在。 然而、在提及化学品报告(化学品报告附录 A)时、化学文摘社编号 25973-55-1 的 RL 为 0.05、而成分说明中没有。 我们需要支持以了解应遵守哪一份文件?
  2. 我们已经就此联系了 TI 官员以寻求支持、我也按照他们的建议进行了核实  

    关于 Texas Instruments 半导体产品 REACH 条款规定的声明

然而、我们尚未就没有戴克洛兰和 UV328 达成一致。 我们还对这些文件提出以下问题

 

  1. 如所示  关于 Texas Instruments 中 REACH 条款规定的声明、半导体产品更新 : UV - 328 是 2014 年 12 月 17 日更新的候选人名单的一部分。 因此、我认为这意味着、如果“材料描述提及 REACH — 是“意味着组件中没有 UV –328、如果提及为豁免、则仅在“材料描述“文档中提及豁免内容。 请澄清?
  2. 如所示  关于 Texas Instruments 中 REACH 条款规定的声明、半导体产品更新–  根据一般质量指南第 31 节、Dechlorane plus CAS ID (135821-03-3135135821-74-813560-89-9) 不属于 SVHC 或 REACH 候选、也不属于 RCM。 您能否确认我分享的列表中列出的组件根本不含 Dechlorane 和物质? 是否有单独的报告或认证?
  3. 您是否还能澄清化学品报告附录 A 中 RL-0.05 的含义?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vinaya、

     感谢您查看这些初始文档;您的初步分析方法非常有用。  我正在为您研究这些问题、并传递了您已找到的信息。 我已联系负责器件材料成分的团队、并将尽快为您提供回复。

    此致、
    Sima

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vinaya、

     以下是我们质量团队的回答:

    Dechlorane Plus 和 UV 328:

    • Dechlorane plus 和 UV –328 受欧盟持久性有机污染物的限制。  可@申请获取 TI 关于 EU-爆裂 声合规性的声明 T Ü V ti.com/support(并在此处附上)。  目前正在 TI.com 上发帖。
    • TI 根据 RCM 规范 6494169 禁止使用 Dechlorane PLUS 和 UV –328。  客户可以通过 通用质量指南第 31 节中的链接访问该规范
      • RCM 法规和标准通常按化学品名称或说明而不是具体的 CAS 编号来指代化学品组和类别。
      • REACH、爆裂声和 TI RCM 列表 (6494169) 按名称引用 Dechlorane Plus、而不是限制当前适用 CAS 编号列表。  在搜索这些列表时、请务必搜索 CAS 编号、特定化学品名称和通用/品牌名称、以确保找到所有适用的信息。

    注: Dechlorane plus 和 UV –328 已被列入 REACH SVHC 列表已有很长一段时间、但将其升级为爆裂声、使其受到限制。

    RL 定义:

    • RL =报告限制。  它是测试方法或设备的功能。  有时称为 MDL(最小检测限值)

    谢谢您、

    Sima