This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA129:INA129U 中的电源电流异常

Guru**** 2615365 points

Other Parts Discussed in Thread: INA129

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1537440/ina129-abnormal-supply-current-in-ina129u

器件型号:INA129


工具/软件:

我们在按最新顺序收到的 INA129U 元件时遇到问题。

当组装到我们的电路中时、这些元件大约消耗的电流 0.2mA 电源电流。
相比之下、 之前订单中的 INA129U 元件 (安装在上时) 电路和 PCB 完全相同 、仅持续绘制 0.05mA 在相同的工作条件下测量。

五年来、在这一精确的应用中、我们一直使用 INA129U、且采用相同的 PCB 和电路配置。 只有最新批次中的组件才会出现~μ A 2mA 的供电电流增加。 该偏差会导致我们的产品在标准工作条件下出现故障。


请查找所附的应用原理图。

https://postimg.cc/NKVhCR9X

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Roman、

    我相信我已经分享了原理图(由于内部防火墙,我无法访问您发布的链接)。 请告诉我以下内容是否正确。 此外、我还有几个问题:

    1. 您是否知道电源电流增加时 IN+、IN-和 OUT 上存在多大的电压?
    2. 什么是向 INA129 提供输入?
    3. 器件的 PIN6 上是否有 RC 滤波器?
      1. 如果是、您能否分享这些组件的值?

    此致、
    Gerasimos

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roman:

    您能否分享批号/生产日期代码? 或者卷带上贴纸的图片?

    此致、

    NIR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、原理图正确。

    是的、原理图正确。
    我想澄清一下、最近一批产品中 INA129U 的电源电流消耗约为 2mA、这并不是我在第一条消息中最初提到的。

    以下是您的问题的答案以及其他运行详细信息:

    1. IN+连接到 18V 至 20V 范围的电压输出正常工作(未执行电阻测量时)、INA129U IN+引脚悬空。当 IN+短暂连接到电源电压时、此时会出现电流消耗增加的情况、这是我之前提到的情况。
    从上的 privios 批次获取 INA129U 时  s. 相同的 PCB、始终仅消耗 0.05mA   

    IN−Ω 通过固定 1kΩ 电阻器连接到 P24V_FL_RTN(电源接地)。

    INA129U 的引脚 3 (IN+) 和引脚 2(以−为单位)之间连接了一个额外的电阻器、这是电阻测量的目标。
    该电阻器的阻值通常为 10kΩ。

    但是、在电阻测量期间、IN+引脚与电压源断开(保持悬空)、因此在测量期间它不会暴露在 18V–20V 电源电压下。
    当接收到命令时、大概 200mA 的电流会短暂流经测量的电阻器(电流源:REF200AU)、从而允许系统根据 INA129U 输入引脚之间的压降执行单点(瞬时)电阻测量

    INA129U 的输入由 Traco 直流/直流转换器提供:TRS 2-2421 (+/−5V、2W)。
    器件的引脚 6 未连接 RC 滤波器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Roman、

    很抱歉耽误你的时间。 我想澄清一下有关该应用的一些细节。

    1. INA129 由+/–5V 电源供电、但 IN+处的输入电压为 18V 至 20V?
      1. 在这个模式下、您是否希望 INA129 线性运行?
    2. 当输入电压连接到电源电压(即 V+还是 V-)时、可以看到电流消耗的增加?
    3. 所增加的电流是从 V+测得还是灌入 V-?

    此致、
    Gerasimos

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。
    让我澄清申请并逐点解决您的问题:

    1. 电源和输入电压:
      是、INA129 由±5V 电源供电。
      然而、IN+上的输入电压(在某些条件下)通过一个电阻器短暂连接到 18V 至 20V 的高侧电压。 这不是一个连续的连接 — 它会持续很短的时间,并且仅在实际电阻测量之外发生。
      在测量期间、IN+保持悬空(与 18V 至 20V 电源断开连接)。
    2. 预期运行模式:
      在 IN+端存在 18V 至 20V 的短暂时间内、我们预计 INA129 不会进行线性运行。
      仅当 IN+悬空且测得的电阻器位于 IN+和 IN−之间时才执行实际测量。 然后、在测量阶段、INA129 应在其正常输入共模范围内线性运行。
    3. 电流消耗增加:
      是、当 IN+短时间连接到 18V 至 20V 电源时、会观察到电流消耗增加 (~2mA)。
      我们目前正在调查过大的电流是从 V+还是灌入 V−、但根据我们的电流观察、在这种短暂的高压连接期间、器件似乎正在从 V+汲取额外的电流。
      相比之下、 之前订单中的 INA129U 元件、当安装在 相同电路和完全相同的 PCB 上时、  在相同的工作条件下仅消耗 0.05mA。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    生产日期代码:2320

    批次: 3391085ML3

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Roman、

    输入过压的持续时间是多久?

    2022 年进行了一项额外设计认证。 这是为 DigiKey 提供的 PCN。 如果您直接通过我们购买、您应该从 TI 获得此信息;如果通过其他渠道购买、则应通过分销商获得此信息。

    https://mm.digikey.com/Volume0/opasdata/d220001/medias/docus/5340/PCN20220802000.1.pdf

    我的第一次冲击可能是输入过压保护的速度有所不同。 我将联系设计团队以确认原始设计与新设计之间的任何差异。

    此致、
    Gerasimos

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    在正常运行条件下,输入过压持续时间非常短 — 通常情况下,当 IN+在实际电阻测量窗口之外短暂连接到 18V 至 20V 电源时、仅需几毫秒。 在测量期间、IN+悬空、不会暴露在高电压下。

    然而、在我们调查电源电流增加的过程中、我们特意长时间(几秒)施加 18V 至 20V 输入电压、以重现和分析行为。  
    在我们的调查过程中、我们观察到、增加的电源电流在整个测试期间都持续存在、而输入电压 (18V 至 20V) 施加到 IN+并持续了几秒钟。

    我们感谢您的支持、并期待设计团队提供有关输入保护电路任何更改的更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Roman、

    您是否能够在相同的持续过压条件下以预期的性能测试器件? 如果是 OVP 电路的速度或有不同的实现方式、这将有助于缩小范围。

    此致、
    Gerasimos