This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO124:供电总线侧和放大器;低侧

Guru**** 2875980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1542880/iso124-supply-bus-side-low-side

器件型号:ISO124


工具/软件:

我想将此 IC 用于 IGBT 模块的 NTC 热敏电阻温度检测。 我是否可以为该 IC 的总线侧电源提供+15V 至–10V 电压? 另一方面、IC 能否正常工作、我只能给 GND 提供+5V 电压吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mallikarjun:

    您是否询问是否可以 使用负电压为此器件供电或用于输入?

    要使器件正常运行、必须保持在建议运行条件内。

    此致、

    Eva