This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA4230:悬空输入

Guru**** 2868190 points

Other Parts Discussed in Thread: INA4230

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1542525/ina4230-floating-inputs

器件型号:INA4230


工具/软件:

如果未使用 INA4230 的所有输入、那么处理未使用的输入最好是什么?

谢谢、

Austin Allen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Austin:

    最佳实践是将输入连接在一起并通过一个电阻器将其连接到 GND。

    此致、
    Mallika Senthil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Mallika、

    感谢您的答复。 要确认、这不会意外触发 ALERT 输出。

    关于电阻大小的任何建议? 是否有任何预期的泄漏或此处的任何内容?

    谢谢!

    Austin Allen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Austin:

    不、它不应该触发警报、我不会、除非有任何泄漏。 该电阻器是可选的、您也可以在无需电阻器的情况下将输入连接到 GND。 通常、1k Ω 电阻就足够了。  

    此致、
    Mallika Senthil