This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH13000:占空比

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH13000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1536522/lmh13000-duty-cycle

器件型号:LMH13000


工具/软件:

您好、

我正在寻找一个电流供应商  、其输出至少为 120mA((1mA 附近的最小电流)、输出高达 15V、 脉冲宽度为 1usec、可以编程(能够提供特定占空比)或能够接收外部触发器(分辨率至少为 10KHz)。 LMH13000 驱动器是否符合我的需求?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Nitzan、

    您是否在寻找灌电流和/或拉电流? 控制 LMH13000 上低于 30mA 的电流 不会很精确、但对于高于该值的电流 、该电流应该没有问题?  

    您还能告诉您将此器件用于什么应用程序吗? 如果您能对此提供更多详细信息、我们可以为您提供更好的帮助

    此致

    Anant

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anant Sinha 由于所需的脉冲宽度仅为 1us、您可以考虑使用恒定偏置引脚生成 1mA 脉冲。

    附件是一些相同的材料。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anant:  

    很抱歉之前没有回复、在此处发帖有一些技术问题。 我需要从驱动器向负载 (VCSEL) 施加正电流。 这会提供电流、对吧? 我们计划使用 VCSEL 探测站中的驱动器来测试器件。  

    虽然我们确实需要低于 30mA 的电流、但在假定脉冲相对稳定的情况下、我们可以处理它们的精度较低。

    如果您需要更多信息、请告知我。

     

    此致、

    Nitzan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anant Sinha 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Nitzan、

    很抱歉耽误响应。 LMH13000 无法拉出电流、只能灌入电流。  如果可以、则可以 使用 RBIAS 引脚来完成。 LMH13000 无法从 VSET 引脚设置 1mA 的电流、但如果脉冲频率/上升速度不像您的用例那样很快、我们可以通过另外两种方式设置该电流

    1.使用 RBIAS 设置电流、并使用 PD 引脚启用和禁用 RBIAS 以将其脉冲化、如上一注释中所述

    使用 RBIAS 电阻器并在 V_Rbias(RBIAS 引脚的另一侧)处提供脉冲输入、如下所示

      

     此处、RBISA=5K

    此致

    Anant