This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE031:为基于传感器的产品开发提供技术支持

Guru**** 2875350 points

Other Parts Discussed in Thread: THS6232, OPA2675, OPA521, AFE031, THS6222, PLC010935BP, THS6212, TIDA-010935, OPA2673

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1542530/afe031-technical-support-for-development-of-a-sensor-based-product

器件型号:AFE031
Thread 中讨论的其他器件:OPA521THS6222、PLC010935BP、THS6232、 THS6212TIDA-010935OPA2673、OPA2675

工具/软件:

我们正在开发一种用于街道照明控制和跑道照明控制的产品、而用于数据通信目的、我们希望将 PLCC 作为通信媒体。  
我们是非政府组织、致力于扩大对印度跨学科研究领域的支持。  
我们接受来自政府、城市地方机构、工业和社会的挑战、并在退伍军人和教授的帮助下制定适当的解决办法。  
以个人身份、我在电力行业担任电力线载波通信系统的规划工程师、用于电网管理近 10 年。
我们已经完成了设计指南 — TIDA-00067 - tidu160  、并有兴趣在我们的产品中使用您的解决方案。  
请告知我们如何让您的技术指导采用您的解决方案。
此致
Sharad Pubeston
主席  
跨学科研究基金会  
Pune-411008, India.  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sharad、

    感谢您与我们的团队联系;我们对您对 PLC 基础设施(包括跑道照明控制)的兴奋感到非常兴奋!

    我们有几种不同的路径来支持我们产品线中的 PLC 设计:

    1.我们有 AFE03x 器件、包括 AFE031。  其中包括用于实现窄带 PLC 的板载数模块、滤波、过零检测、PGA 和线路驱动器  一个相关器件是我们的 OPA521 线路驱动器、它也是窄带频率驱动器。

    2.我们有分立式线路驱动器、包括 THS6212、THS6222 和 THS6232 PLC 线路驱动器。  这三个相关器件专门用于中频带和窄带 PLC 驱动、具有更高的电源电压和良好的带外抑制。  我们的 TIDA-010935 设计是利用这些器件实现 PLC 解决方案的一个很好的参考设计。  虽然此设计是为太阳能解决方案编写的、但核心技术适用于其他市场、包括您所描述的照明项目。  此设计有一个可订购器件 PLC010935BP、该产品可与 TI MSPM0 LaunchPad 一起购买以进行评估和开发。  也有示例代码可用。

    • 虽然 PLC010935BP 是 UART 转 PLC 设计、但线路驱动器 (THS6222 或 THS6232) 可 与任何调制方案和 PLC AFE 配合使用。  这包括 OOK、ASK、FSK、OFDM 等  我们的线路驱动器提供可满足工程需求的规格、不限于特定的调制方案、因为线路驱动器是模拟输入、模拟输出。

    3.我们还有更高输出电流的双电流反馈器件 OPA2673 和 OPA2675。  虽然这些器件只有 12V 电源、但它们确实提供了更高的输出电流驱动能力和良好的失真性能。  这两款器件都具有两个内部电流反馈放大器、可通过以下三种方式之一使用:

    1. 两个放大器并联在一起、以针对同一负载提供更强的输出电流
    2. 每个放大器分别用于不同的单端信号通道
    3. 两个放大器一起用于两个差分输入信号、以将差分输出信号驱动至负载

    请告诉我您的团队对哪些技术和设备感兴趣。  需要考虑性能、成本、复杂性和定制方面的变量。  AFE 器件的成本不会更低、THS62x2 器件的成本将更低。

    此致、

    Alec