This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4151:THS2630 列为 THS4151 的直接替代产品、但压摆率要低得多

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: THS4131, THS4130, THS4150, THS7001, THS4151, THS2630

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1535485/ths4151-ths2630-is-listed-as-drop-in-replacement-for-ths4151-but-the-slew-rate-is-much-lower

器件型号:THS4151
主题中讨论的其他器件: THS2630、THS4131、THS4130、THS4150 、THS7001

工具/软件:

我们计划在新设计中使用 THS4151、但因为它是一款较旧的器件、所以有一点担心。 THS2630 可作为直接替代产品列出。 它确实具有相同的封装和引脚排列、相同的电压轨等 某些噪声规格就越好。

然而、THS4151 的压摆率为 650V/us、而 THS2630 仅 75V/us。 因此、如果应用需要更高的压摆率、它似乎不是直接替代产品。

在新设计中使用 THS4151 是否安全? 否则、希望 THS2630 能够有更高的压摆率变化。

我意识到我可能无法得到答案,但我想无论如何我会问。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    • 您好、David、

    您的问题绝对是一个好问题,我们可以帮助回答。  

    我将与我的团队核实、我们可能会为您提供一些后续问题。  

    您能否与我分享任何波形或信号振幅和频率?  我想知道您的目标压摆率是多少、或者 THS4151 是否处于系统的理想性能水平?

    此致、

    Alec

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alec、

    如有任何帮助、将不胜感激。 我们的最大频率为 2MHz(尽管通常约为 800KHz)和 20Vpp 最大振幅 (A = 10V)。 因此、我们将 VCC 设置为+–15V。 因此、所需的转换时间为 2 * PI * F * A = 125V/us。

    尽管 THS4151 指出“特性“中的压摆率为 650V/us(这是可以的)、但读取精细打印并查看图会随 VCC、温度和输出电压的变化而变化。 但似乎还可以。

    另一方面、THS2630 仅在 VCC =+5V 时提供 75V/us 的压摆率、并且不提供更多信息。 这是一个非常新的芯片。 VCC =+/–15V 时、这个值很可能更高。

    此外、THS4151 是一系列兼容芯片之一、包括压摆率为 52V/us 的旧 THS4131。 THS2630 也可作为 THS4131 的直接替代产品列出(并且在几乎每个方面都更好)。

    THS2630 或许只是一系列兼容芯片中的第一款、其中一些芯片的压摆率会更高? 我猜这不是向公众开放的信息、但很高兴知道 THS4151 不会消失、除非存在这样一个真正的直接替换。

    谢谢、
    Dave

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David、

    您完全可以在 THS4151 中进行设计。  虽然这是一款较旧的器件、但您可以将其用于新设计。

    如果对可用数量或数量存在疑虑、这些对话将根据需要(罕见)进行。  我更希望使用符合您规格的首选器件进行设计。

    另外、顺便说一句、THS2630 不是双路运算放大器、而是一个全差分放大器 (FDA)。  架构和功能各不相同、在讨论该器件的设计时、需要考虑不同的注意事项。  如果规格不适合您、例如压摆率、最好保持 THS4151。

    压摆率是针对 THS2630 建模的、因此您可以查看我们提供的 SPICE 模型、了解您系统中的限制因素。

    编辑:删除先前不准确的语句、请参阅后面的对话帖子。  THS415x、THS413x 和 THS2630 都是 FDA、它们共享架构、引脚排列和功能。

    此致、

    Alec

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alec、

    感谢您的更新。 您的部分回答对我来说有点不清楚:

    [引用 userid=“409192" url="“ url="~“~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1535485/ths4151-ths2630-is-listed-as-drop-in-replacement-for-ths4151-but-the-slew-rate-is-much-lower/5930825 ]此外、顺便说一句、THS2630 不是一个双路运算放大器、而是一个全差分放大器 (FDA)。  架构和功能各不相同、如果我们讨论该器件的设计、则需要考虑不同的因素。[/报价]

    THS4151 也是一款 FDA。 听起来好像您说 THS2630 并不是一个直接替代产品(当然,甚至忽略压摆率)。

    根据这些链接和比较引脚等、我假设可以:

    支持 THS4131IDGKR 的备选产品

    THS4151CD 的备选产品

    对于 THS4131(我们在几个地方使用)、它甚至具有更高的压摆率。

    您是否认为存在压摆率以外的问题、这些问题会妨碍将 THS2630 用作 THS4151 等器件的直接替代产品?

    谢谢、

    Dave

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dave、

    我犯了一个经典的错误:多任务,而不是双重检查我写了什么!  你在这里是绝对正确的,感谢你捕捉我的矛盾。

    THS4151 也是 FDA、正如 THS4131 和 THS2630 是 FDA 一样。  THS4150 和 THS4130 是具有断电特性的版本。

    对于 所有三种封装 (D、DGN 和 DGK)、这些器件都是引脚对引脚兼容且可直接插入。

    只要注意规格(包括压摆率,噪声,失调电压和静态电流)、这些器件就可以互换使用。

    希望这有助于解决我之前的说法、并补充我关于在需要更高压摆率时使用 THS4151 的建议。  如果您需要对应用所需的压摆率进行建模或检查、我可以继续帮助您执行这些操作。

    再次感谢你的评分  感谢您再次澄清事实并质疑我的逻辑、以便我们找到清晰的解决方案。

    此致、

    Alec

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alec、

    感谢您的帮助。 我们将继续使用 THS4151。

    TI 在停止器件生产(除非有替换产品)方面确实表现出色。 这个新的更换的主板使用一些更旧的部件(例如 THS7001)、尽管它们未显示在您的产品表中、但仍然可用。  

    此致、

    Dave

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dave、

    很高兴听到您能够做出决定、并在该决定中感到受支持。  

    TI 不会在特定年份或级别结束器件生产、而是致力于帮助我们的客户(如您!) 满足他们在产品系列中的需求。  如您所述、某些器件仍然可用、但可能无法用于新设计等

    对于 THS415x、我们将 THS2630 作为更新后的器件、以便在您的电路设计得到改进或保持相似的性能时使用。  对于您的设计、压摆率是关键规格、THS4151 是更好的建议。  

    如果以后有任何问题、请随时重新连接。  谢谢 Dave。  

    此致、

    Alec