This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA814:关于图 6-21

Guru**** 2583225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1542151/opa814-about-figure-6-21

器件型号:OPA814


工具/软件:

我对 OP814 数据表图 6-21 中的图形存有疑问、该图显示了电流噪声密度与频率间的关系(与 OPA656N 和其他运算放大器的特性曲线相差过大)。 该图似乎与典型的 11fA/√Hz@f>100kHz 不匹配。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Masaru:

    我相信这是您发现的错误。 这应该是 100kHz 而不是>100kHz 时的点噪声值。 100kHz 时的值也应约为 5fA/√Hz、而不是 11fA/√Hz。 我已提交来更正此错误、下次修订数据表时应予以更正。

    此致、

    Ignacio