This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV9001:TLV9001SIDCKR 在接收货物包装和官方网站描述之间的 MSL 等级不匹配

Guru**** 2616675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1542676/tlv9001-msl-level-dismatch-of-tlv9001sidckr-between-package-of-receiving-goods-and-the-description-on-the-official-website

器件型号:TLV9001


工具/软件:

对负责此问题的人员:

     作为 TI 的客户、我刚刚收到了商品、其中的 MSL 等级说明与 TI 官方网站上显示的信息不一致。 您可以比较所附的两张照片以查找不一致性。

请帮助检查此问题背后的根本原因。

TI 是否即将制定计划来更改官方网站上的 MSL 说明。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如 ti.com/quality-reliability-packaging-download/report?opn=TLV9001SIDCKR所示、该器件在两个封装基地制造、MSL 为 1 或 2。 订购页面仅显示最坏的情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry、

    正如 Clemens 所说、在不同工厂制造的器件可能具有不同的 MSL 级别、具体取决于封装材料 BOM。

    我们在表中列出了“最坏情况“、也就是 MSL 2。

    包装盒和卷带标签将指明该组装批次的实际 MSL 等级。 始终相信该标签、因为 MSL 级别可以随着时间的推移而升级。