This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XTR111:当 OD 被拉至低电平时的输出干扰

Guru**** 2763455 points

Other Parts Discussed in Thread: XTR111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1542638/xtr111-the-output-glitch-as-od-is-pulled-low

器件型号:XTR111


工具/软件:

您好团队

客户正在使用此器件、并且在下拉 OD 时发现存在干扰。  根据 DS 的信息、这似乎是意料之中的。

您能解释一下为什么出现故障吗? 是否有任何方法可以抑制这种干扰?

CH1:XTR111 电源12V_AUX_S  CH2IMON 输出 (IMON) CH3:OD (__LW_AT__Imonctrl_DSP)  CH4:XTR111 Vin(引脚 6)

原理图如下所示:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Harry:

    您能解释为什么会出现故障吗?

    很容易错过、但数据表中有两个部分讨论了输出干扰。 您展示的一个讨论了如何将其最小化。 另一节(6.3.2 动态性能)讨论了它的来源。 下面显示了数据表中该部分的一个片段。  

    是否有办法抑制该干扰?

    除了减少您所附数据表部分中的干扰的方法外、您还可以在输出端使用滤波器。  

    此致、

    Robert Clifton