This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3126D2:在空载条件下运行

Guru**** 2479955 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3126D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1542488/tpa3126d2-operating-with-no-load

器件型号:TPA3126D2


工具/软件:

 TPA3126D2 是否可以在未连接负载的情况下运行。 在空载条件下工作的原因是为了测试放大器是否在不向用户播放声音的情况下工作、存在测量电路来测量输出(交流耦合)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Frerik、  

    您可以在输出端子之间连接机箱电阻器和电感器、而不是传统扬声器。 负载可以是 4 或 8 Ω 负载+ 33uH 电感器(串联)。 该负载应连接在输出端子上、任何测量设置都应连接在该负载上。

    此致、

    Ore.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我知道这是一种选择、但我想确保在没有连接负载的情况下运行它。 我的理解是、D 类放大器的输出级与降压转换器的输出级非常相似、可以在没有负载或小负载的情况下运行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Frerik、

    音频器件通常连接到终端产品的负载、或连接到模拟产品以进行测量。 尽管这并不是正常做法、但器件可能在未连接负载或仿真负载的情况下运行。 您将观察到的只是 PWM 开关信号。  

    此致、

    Ore.