This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA851:AFE 电源

Guru**** 2946050 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS7A47, TPS7A39, TPS7A57, INA851, ADS127L21, TPS7A49, TPS7A96

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1541878/ina851-supply-for-afe

器件型号:INA851
主题中讨论的其他器件: ADS127L21、 TPS7A49、TPS7A47 、TPS7A39 、TPS7A57、 TPS7A96

工具/软件:

尊敬的 TI 团队

我目前正在研发用于+/AFE 电流环路的隔离式–20mA。 作为 ADC、我计划将 ADS127L21 与 INA851 和 TPS26611 结合使用以限制电流。

现在 我不确定 如何提供所有这些不同的组件。 我的推挽式变压器可提供+/–14V。 我可以获取该电压并直接提供给 INA851、还是应该使用 TPS7A39 或 LT3097 等 LDO 来降低噪声? 对于 ADC AVDD 和 IOVDD、我将使用 2 个 LT3045 或 TPS7A49。 除了 TPS7A47 可以处理 VIN>30V 且尺寸更小的噪声、TI 是否有任何其他低噪声替代产品? 我希望使用 FIR3 滤波器在 1kHz 时至少无 20 位噪声。 下面的初始电路:

提前感谢您。

此致 Theo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Theo:  

    我建议在变压器和 INA851 之间使用 LDO 来尽量减少变压器在较高频率下产生的噪声。 INA851 在整个频率范围内具有 PSRR 曲线、有助于说明器件如何有效抑制该纹波、但建议使用 LDO。  

    我没有看到任何有关该主题的 INA851 部分的重大问题、因此我将把该主题交给 LDO 团队来评论您有关 LDO 的问题。  

    谢谢!

    此致、
    Ashley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ashley

    来寻求您的帮助。 对于 LDO、我现在会使用 LT3097 和 LT3045。 它们在性能方面似乎非常出色、而且尺寸非常小。

    希望 TI 将来能提供一些替代方案。

    此致 Theo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Theo:

    对于低噪声高性能 LDO 、我们提供了 TPS7A96 (10Hz 至 100kHz 范围内具有 0.46uVRMS) 和 TPS7A57(具有高 PSRR 的 5A LDO)。 这两个 LDO 是低输入电压 LDO、因此通常情况下、将电压降至接近所需输出、并使用这些 LDO 来清理电源。

    以下是快速规格视图:

      TPS7A96 TPS7A57
    Iout (Max)(A) 2. 5.
    输入电压(最大值)(V) 5.7 6.
    输入电压(最小值)(V) 1.7 0.7
    输出电压(最大值)(V) 5.5. 5.2.
    输出电压(最小值)(V) —— 0.5
    固定输出选项 (V) —— ——
    PSRR @ 100
    kHz (dB)
    60 60
    噪声 (uVrms) 0.5 2.1.
    精度 (%) 1. 1.
    压降电压
    (VDO)(典型值)(mV)
    250 75
    IQ(典型值)
    (mA)
    15 5.
    输出电容器类型       陶瓷电容器 ——
    热阻
    θJA(°C/W)
    46.1. 40.3
    工作温度
    范围 (C)
    –40°C 至 125°C –40°C 至 125°C
    封装尺寸:mm2 9mm2:3 x 3 (WSON|10) 9 mm2:3 x 3 (WQFN|16)
    额定值 目录 目录
    功能 可调电流限制、使能、折返过流保护、输出放电、电源正常指示、软启动 可调节电流限制、使能、折返过流保护、输出放电、电源正常指示、 软启动、热关断

    此致、

    Andres

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Andreas

    我只有+14V 和–14V 的电源电压、因此我需要一个能够处理这些电压的 LDO。 对于正电压、TPS7A47 似乎是唯一的选择;对于负电压、则选择 TI 的 TPS7A39。 由于我不需要大量的电流 LT3097 和 LT3045 似乎是我的情况下更好的部分.

    感谢你的帮助。

    此致 Theo