This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL331:产品设计工具和仿真文件上的 PSpice 模型不正确

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: TL331, LM2903B, TL331B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1544602/tl331-incorrect-pspice-model-on-product-design-tools-and-simulation-files

零件号:TL331
主题中讨论的其他器件: LM2903B

工具/软件:

大家好、我想下载 TL331 运算放大器的 PSpice 模型、但上传到您网站上的模型为我提供了 LM2903B 比较器的模型。 除实际模型定义之外的所有内容都将其称为 TL331。 LM2903B 设计文件中没有 TL331 模型。

您能给我发送 TL331 PSpice 模型吗?

此致、

Oisin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Oisin:

    LM2903B 是 TL331B 的双通道版本、 TL331B 是 TL331 的更新版本。 除了传播延迟、失调电压和电源电压差异外、您还可以使用 TL331 的 LM2903B 模型。