This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA225EVM:0A 时的意外 INA225 输出偏移–读数为 26mV 且增益为 100V/V

Guru**** 2826825 points

Other Parts Discussed in Thread: INA225

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1544738/ina225evm-unexpected-ina225-output-offset-at-0a-reading-26mv-with-100v-v-gain

部件号:INA225EVM
主题:INA225 中讨论的其他器件

工具/软件:

产品: Texas Instruments INA225
应用: 开关应用中的电流检测
分流电阻: 300mΩ
总线电压: 12V
增益配置: 100V/V(增益通过增益选择引脚设置)

问题说明:

我使用 INA225 来测量低侧开关应用中的电流。 该设置包括一个 300mΩ 分流电阻器和一个 12V 系统。 INA225 输出馈送到微控制器的 ADC 以进行电流测量。

当 MOSFET 导通时、就会出现问题 未连接负载(即 0A 电流) 。 理想情况下、我期望 INA225 输出为 0mV ,但我观察到:

  • 在 0A 时: 输出大小 ~26mV (ADC 读数)、转换为 ~0.8A 错误电流。

  • 在 1A 时: 输出大小 ~30mV

  • 超过 1A: INA225 输出准确、在整个负载范围内工作正常。

问题:

  1. 在 0A 条件下产生这种意外失调电压 (~26mV) 可能是什么原因?

  2. 这是否处于 INA225 的预期输入失调电压+增益误差范围之内?

  3. 是否有可能导致这种行为的特定 PCB 布局或输入偏置注意事项?

  4. 我是否应该考虑在固件或使用外部元件中实现输出偏移补偿?

其他注意事项:

  • INA225 的电源稳定在 3.3V

  • 0A 测试期间未连接负载。

  • 由于 MOSFET 运行、该系统具有快速开关瞬变。

  • 同一电路在负载条件下的性能准确。

关于在 0-1A 范围内减少或补偿此失调电压的任何指导都会非常有用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hemil、

    在 0A 条件下产生这种意外偏移 (~26mV) 的原因可能是什么?

    这不是意外的失调电压、这是数据表中指定的 INA225 输出到 GND 的摆幅。

    如果您要测量 0A 电流、则需要使用 REF 引脚对器件进行偏置、但请注意、这样做会限制输出摆幅范围。

    此外、如果您的系统具有快速开关瞬态、请确保这些瞬态不会直接馈入 INA225、必须确保 INA 不与 PWM 信号一致。  

    此致、
    Mallika Senthil