This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM393:器件型号和命名规则的差异

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: LM393, LM393B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1544508/lm393-differences-in-part-numbers-and-naming-rules

器件型号:LM393


工具/软件:

“很抱歉这个基本问题、但是
从 LM393 数据表可知、
在第 24 页和下面的“封装信息“下、列出了各种型号。
我应该从哪里了解型号之间的差异?
如果可能、请告诉我型号字符的规则。
提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LMxxx 编号(包括 A/AV/B 后缀)表示不同的芯片修订版本和电气特性;请参阅数据表的第 1 页。

    D/PW/DDF/DGK/DSG/PS/P 后缀表示封装。

    R 后缀表示大卷带(管没有后缀)。

    G3 后缀表示锡铅镀层;G4、NiPdAu。

    A/.B 后缀表示对关税的影响;见 ti.com/ordering-resources/import-details.html。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Hitoshi、

    克莱门斯给了一个很好的总结。 首页表总结了这些差异。

    有两个基本系列。 “经典“LM1/2/393 系列、具有不同的温度范围 (LM1/2/3 和 2903)、最大电压 (V) 和失调电压 (A) 以及较新的“改进型“LM393B 系列。

    对于大多数应用、它们之间没有区别。 它只是涉及到温度范围和最大失调电压。