This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2917-N:LM2917

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2907-N, LM2917-N

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1543752/lm2917-n-lm2917

器件型号:LM2917-N
主题中讨论的其他器件:LM2907-N

工具/软件:

14 引脚型号的哪个器件型号没有齐纳二极管?
我似乎无法深入探究规格表。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    您要查找 LM2907-N 14 引脚版本。 数据表中显示、LM2917-N 是带有集成齐纳二极管的变体。  

    希望这对您有所帮助!  

    此致、

    Robert Clifton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Robert。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    很高兴我能提供帮助!  

    此致、

    Robert Clifton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    “这是你的房子吗?“

    请注意、没有齐纳二极管、器件型号为 LM2917M、而不是 N

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    您的 LM2917 示意图正确。  

    请注意、此处缺少齐纳二极管、器件型号为 LM2917M 而非 N。

     N 仅仅来自数据表中给出的这些器件的命名约定、不一定是可订购器件型号。  

    如果您在寻找原理图、我需要查看更多电路、例如引脚 9 连接到的位置。  

    此致、

    Robert Clifton