This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3112D1:未连接输出的影响(无铁氧体磁珠/无负载)

Guru**** 2584135 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3112D1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1544572/tpa3112d1-impact-of-unconnected-outputs-no-ferrite-bead-no-load

器件型号:TPA3112D1


工具/软件:

您好、

我们当前正在使用 TPA3112D1 评估电路板、但我们错误地制造了 PCB、没有将 OUTP/OUTN 引脚连接到扬声器的输出路径(在所附的原理图中以蓝色突出显示)。

具体而言、需要使用铁氧体磁珠+电容器+扬声器网络、但缺少将 OUTP/OUTN 连接到滤波器和扬声器的跳线、因此放大器输出基本上在未连接负载的情况下悬空。

请您就以下几点提出建议?

  1. 在空载或浮动输出条件下运行时、TPA3112D1 本身是否存在损坏或故障的风险?

  2. 如果在操作后连接扬声器、是否会受到影响(例如浪涌电流)?

  3. 除 EMI 问题外、这种条件对于一般操作是否安全?

  4. 使用铁氧体+电容器滤波器和扬声器负载是否必须遵循典型应用?

我们感谢您的支持并期待您的指导。

此致、
Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Conor、  

    我强烈建议遵循此 IC 的典型单声道应用原理图。 如果中断 DS 指导、器件的行为是不可预测的、而不是可以支持的行为。 您可以尝试对连接进行空气布线并观察音频输出。

    此致、

    Ore.