This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3116D2EVM:TPA3116D2EVM

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA3116D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1542703/tpa3116d2evm-tpa3116d2evm

器件型号:TPA3116D2EVM
主题TPA3116D2 中讨论的其他器件

工具/软件:

我想知道 TPA3116D2 EVM 在 4 Ω 负载和 24V 电源(1kHz 正弦波)下可以产生多大的输出、还想知道最大 Vrms。

我有一个 TPA3118 EVM 板、它处于 PBTL 模式、当我使用 24V 电源和 4 Ω 负载在 1kHz 正弦波下对其进行测试时、最大 Vrms = 10V(它一次显示 14v、然后稳定至~10V)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Kuldeep  

    输出信号通常满足略低于电源轨的几个电压电平。  

    此致、

    Ore.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能不能指导我如何使用 IC TPA3116D2 在单声道模式下获得 100W 输出

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    笔记本电脑信号是否足够或我必须使用前置放大器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Kuldeep  

    您可以从实现 DS 中提供的此单声道配置开始:

    此致、

    Ore.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的指导、

    但您可以告诉我、如原理图中所示、2 Ω 的负载阻抗是多少。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用的是同一电路、 带有 4 欧姆负载扬声器的 12v 5A 电源、但如果我将 IP 电话扬声器信号提供给放大器输入信号、语音被削波和失真;如何解决此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Kuldeep

    负载可以是您选择的任何值。 典型值为 4 Ω 或 8 Ω。 为了避免削波、我建议减小输入信号或增加 pvcc 上的电压。 最后、为输出信号创建余量或做出选择以避免削波。  

    此致、

    矿石