This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA214-Q1:用于更改增益 90

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: INA214-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1543312/ina214-q1-to-change-gain-90

器件型号:INA214-Q1


工具/软件:

大家好、团队

我的主要客户之一 KyungShin 需要 90 增益 INA 部件。 所以 INA214-Q1 是最接近的器件、询问如何将增益更改为 90。

我们知道 INA214-Q1 具有 100 增益。 客户希望将其更改为 90。 因此、在+IN/-IN 处插入了 1k Ω、如下图所示。

此原理图是否 可以是 INA214-Q1 的 90 增益? 如果没有、您可以推荐吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    更改系统总增益的最简单方法是更改分流电阻器。 如果分流电阻器是电流值的 90%、则相当于放大器提供的增益为 90。

    如果您有任何其他问题、请告诉我、

    Levi DV

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Levi

    感谢您的评论。

    您是否认为在 IN+/IN-处添加 1k Ω 不是正确的解决方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    否、在器件的输入端添加电阻可能会对器件运行产生不利影响、并且由于 1kΩ 电阻器两端的压降、会导致器件输出的误差增加。

    Levi DV