This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA818DRGEVM:如何用作跨阻放大器?

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA818DRGEVM, OPA818, LMH32401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1541982/opa818drgevm-how-to-use-as-a-transimpedance-amplifier

器件型号:OPA818DRGEVM
主题中讨论的其他器件: OPA818LMH32401

工具/软件:

尊敬的专家:

我们希望就该问题向客户寻求帮助:

我们有 OPA818DRGEVM 评估板、希望将其用作跨阻放大器。 反相端子接地。 但是、将光电二极管直接连接到同相终端似乎无法正常工作(通过 LTSpice 仿真)。 如果我们不必拆焊将反相端子接地的电阻器 R3、我们就更倾向于这样做。

请您指导我们如何使用它以及反相端子为何接地。

谢谢你。

此致、
阿奇·A·

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Archie、

     很抱歉耽误您的时间。

     正确、作为 TIA、输入必须在反相端子上、否则无法正常用作 TIA。 原因是来自光电二极管的输入电流源通过反馈电阻进行路由、因为放大器的输入为高阻抗。 这会将电流转换为放大器输出端的电压、并将 RF 用作增益电阻器。 闭环反馈可保持输入到输出端的电压、以确保在线性模式下工作(如果未超出输入/输出范围)。  

     遗憾的是、连接 光电二极管 的唯一方法是、拆焊 R3 电阻器并将 R4 电阻器替换为 0 Ω 电阻器、将 R2 替换为正确的跨阻增益电阻器。  

     我们有一个不同的放大器、其中 EVM 包含一个可选的光电二极管连接: https://www.ti.com/tool/LMH32401RGTEVM。 LMH32401 不同于 OPA818、后者是一款集成了 TIA、具有可选增益和环境光消除功能。 根据我们的要求、如果您需要更轻松地设置 TIA 进行测量、则可以进行校准。  

    谢谢您、

    Sima