This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3116D2EVM:TPA3116D2EVM

Guru**** 2582745 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3116D2EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1541535/tpa3116d2evm-tpa3116d2evm

器件型号:TPA3116D2EVM


工具/软件:

我正在寻找用于 PA 系统工程的放大器板 TPA3116D2EVM—50W 立体声模拟输入 D 类音频放大器评估模块、但不确定它是否能满足我的所有要求。

我需要最低 50 瓦输出,功率要求是什么?

我的 P.A.系统线路输入信号(由 3.5mm 插孔提供)是否足以用于放大器输入、或者我必须添加前置放大器?

每个信道 50W 是否足以满足我的 PA 覆盖区域的大小?

在单声道 PA 系统中、我应该需要立体声输出还是桥接放大器?

在我的用例中、哪种电源(电压和电流额定值)适合该电路板?

电路板是否具有扬声器短路、过热和输入过压保护?

我将使用哪种外壳或热管理来保护放大器电路板?

电路板在空闲或小音量条件下是否会产生任何可闻噪声?

我将使用什么扬声器阻抗 (4Ω 或 8Ω)、它如何影响输出功率?

可安全使用的最大电源电压是多少才能实现全功率输出?

系统集成问题
我的信号源是什么 — 麦克风,线路电平设备,蓝牙等?

我是否需要板载信号调节(例如 EQ,滤波)?

我是否需要调整输入增益?

是否需要在嘈杂的环境中使用额外的 EMI 屏蔽?

我将如何安装或封装该板以供现场使用?

如果进行商业部署、我是否需要认证(例如 CE、FCC)?

不播放音频时、电路板的空闲功耗是多少?
 
是否可以将其用于 70/100V SPK 线路系统、并在输出端使用变压器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    感谢您的联系。 请在 24 小时内回复。

    此致、
    Sydney Northcutt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能帮我设计吗、因为我想在 PBTL 模式下进行设计、但我的要求也是大约 100W。

    如何在放大器输出端获得~14V Vrms、此外、我使用笔记本电脑的信号是否足以馈送放大器以产生最大输出?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    对延迟深表歉意。

    您的大多数问题都是 基于用户偏好的。 该放大器没有集成 DSP、因此无法在内部进行任何滤波。 EMI 注意事项源于您的应用 EMI 要求、而引入的 EMI 会因使用放大器的方式而异。 您可以使用 4 欧姆或 8 欧姆扬声器 — 两者都与此设备兼容。 您需要调整增益和 PVDD、以确保不会产生任何削波或损坏扬声器、因此最好在下一步中找到扬声器。  

    来自笔记本电脑的音频信号正常。 这根本不会消耗太多功率。  您可以参考数据表中的图、了解应为所需的输出功率和负载设置的 PVDD 电压。

    此致、
    Sydney Northcutt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最大输出的输入信号 Vrms 范围应该是多少。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    最大输入电压应为 6Vpp。 最大输出、但您需要使用最大增益设置。  

    此致、
    Sydney Northcutt