This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA188:如何测量输入级偏移电压和输出级偏移电压

Guru**** 2988030 points

Other Parts Discussed in Thread: INA188

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1544016/ina188-how-to-measure-input-stage-offset-voltage-and-output-stage-offset-voltage

器件型号:INA188


工具/软件:

尊敬的专家:

我的客户正在考虑使用 INA188。

他们对输入级失调电压和输出级失调电压有疑问。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

——

Δ V INA188 ①The 两个失调电压:输入级失调电压和输出级失调电压。
我想亲自查看规格、因此请告诉我如何进行测量。


②The μ V 输入失调电压分布如数据表第 9 页的图 1 所示。
0 区域为–2.5 至 2.5μV Ω。
同样、我们可以假设 5 个区域是 2.5 到 7.5μV Ω 吗?

——

感谢您提前提供的大力帮助。

此致、

Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shinichi-san:  

    您能解释一下为什么要尝试测量输入和输出失调电压级规格吗? 您的条件是什么(例如:增益,电源电压,负载等)?  

    对于您的第二个问题、我不确定您的“0 区域“和“5 区域“是什么意思? 您能澄清一下吗?  

    此致、
    Ashley