This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA564:24V 域和 3.3V 域连接方案

Guru**** 2810885 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1544209/opa564-24v-domain-and-3-3v-domain-connection-scheme

器件型号:OPA564


工具/软件:

在我的设计中、OPA 的+IN 输入通过 6.8K 上拉电阻连接到 3.3V。 当需要通信时、将提供 24V 电源。  

这项计划是否有任何问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Prasanna、  

    [报价 userid=“663840" url="“ url="~“~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1544209/opa564-24v-domain-and-3-3v-domain-connection-scheme ]在我的设计中、OPA 的+IN 输入通过 6.8K 上拉电阻连接到 3.3V [/报价]

    可以在输入端使用上拉电阻。  

    在需要通信时将提供 24V 电源

    这是否意味着 即使器件断电也会持续施加上拉电阻? 这不是理想情况、但 6.8k Ω 电阻器有助于防止损坏。  

    该电路是否 具有积分器功能? 什么是输入通信信号?

    谢谢、

    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jacob:

    感谢您的快速响应!

    电路输入是微控制器的专有协议(如 RS485 方波信号)。 该电压馈送到运算放大器的+IN 引脚。

    我要进行的另一项修改是使用 24V 电源上的电阻分压器为所有 3.3V 域供电、这样就在 24V 电源启动之前提供 3.3V 电压。

    该方案是否更适合当前的电路?

    谢谢、

    Prasanna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Prasanna:

    感谢您的详细信息!

    我们当然可以参考 24V 电源轨的 3.3V 电压来更好地对所有内容进行排序。 这有助于确保在其他元件准备就绪之前不会施加电压。  

    如果我们注入一个方波、就会从这个放大器中得到一个三角波。 这是目标吗?  

    谢谢、

    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jacob:

    感谢您的确认!

    更下面有一个电路块负责处理 OPA 输出。 目前我正在根据需要获得正确的输出、我主要关心的是 24V 和 3.3V 域。

    此致、

    Prasanna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jacob、

    还有一个问题 — 我是否可以将 E/S(使能)引脚悬空(未连接)、或者是否需要将其连接到 3.3V(如原理图中所示)?

    -Prasanna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prasanna,

    问得好。 是的、它实际上可以保持悬空、因为该器件具有一个到 VDIG 引脚的内部弱上拉电阻器。 一些用户喜欢能够从外部 设置该节点以实现额外安全。  

    此器件的电源时序是正确的、确保保持电源时序尤为重要。  

    谢谢、

    Jacob