This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA826:如何处理具有 700mV 噪声的输出

Guru**** 2807025 points

Other Parts Discussed in Thread: INA826

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1544206/ina826-how-to-process-the-output-with-700mv-noise

器件型号:INA826


工具/软件:

传感器输出 DC2.5V+/-(0~2.5V)、默认 2.5VDC 、然后连接到 INA826 IN+、IN-连接到 2.5V REF、我希望将信号增加 20 倍作为输入、Vo=(Vin-REF Vref)* 20 +2.5V (Vref)、但它始终以 700mvpp 输出、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能附上原理图吗? 此外、您为 INA826 提供了什么电源? 请提供电压值和提供此电压的值((DC/DC,电源等)

    此外、传递函数将为 Vo=(VIN+- VIN-)* 20 + Vref

    您可以使用模拟工程师计算器来检查预期输出是否处于正确的线性范围内。

    https://www.ti.com/tool/ANALOG-ENGINEER-CALC

    此致、
    Gerasimos