This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA241B:INA241 NC 引脚

Guru**** 2584945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1543700/ina241b-ina241-nc-pin

器件型号:INA241B


工具/软件:

您好:

我正在设计一款具有内联电流检测功能的伺服驱动器板。 最初、我使用了 AD818 电流检测放大器、但在测试后决定切换到 INA241B2。 除 NC 引脚外、芯片看起来是引脚对引脚兼容。 INA241 数据表显示将其连接至 GND、AD8418 数据表显示将该引脚悬空。 由于这些电路板最初是为 AD8418 设计的、因此原型板将该引脚悬空。

我在没有将 NC 引脚连接到 GND 的情况下焊接了 INA241B2、一切似乎都正常工作。 它的工作比 AD8418 好得多、因此我计划使用 INA241B2 进行生产(之前可能还会测试 INA241A2,看看它是否值得价格差异)。 对于量产板、我可以在订购板之前编辑设计以将 NC 引脚连接到 GND。 我的问题是、引脚是否在内部连接到芯片? 是将其保持悬空还是应进行连接、这一点很重要吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Isik、

    我的问题是、引脚是否在内部连接到芯片?

    是、它在内部连接到器件。

    如果我将其悬空还是应该将其连接起来、这是否重要?

    这通常无关紧要、但引脚悬空有时会导致问题、因为它们可能会与其他意外事件发生交互。  我强烈建议您按照数据表中的建议连接引脚。  在这种情况下、我建议您连接到 GND。  

    此致、

    Javier