This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA3695:增益和截止频率

Guru**** 2864540 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA3695

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1543405/opa3695-gain-and-cutoff-frequency

器件型号:OPA3695


工具/软件:

尊敬的团队:

我正在参考 TI 的文档设计用于失调电压和增益调整的信号调节电路 。 我必须将正弦波从±0.5V 放大到 0V –3.3V。 最大信号频率为 100MHz。 我选择了 OPA3695 运算放大器。

在进行仿真时、对于 3.3 的增益、我仅获得 30MHz 的带宽。 增益在 10MHz 之后减小。 数据表显示增益为 8 时的 450MHz 带宽。 原因可能是什么。 我附加了相关电路和波形。

请做必要的事情

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    带宽性能降低的原因是实施了射频电阻器。 该器件是电流反馈器件、其带宽性能在很大程度上取决于射频选择。 对于每个电流反馈器件、我们都包含测试的不同 Rf 值的数据以及用于特定增益的建议值。 选择较高的值会降低带宽、而选择较低的值会导致电路不稳定。 数据表中的表 2 重点介绍了应使用的电阻值。 对于 3.3V/V 增益、约~550 欧姆的 Rf 值应能带来更好的性能。

    此致、

    Ignacio