This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA849:线性度与电源电压间的关系、其他增益

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: INA849

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1545105/ina849-linearity-vs-supply-voltage-other-gain

部件号:INA849


工具/软件:

在 INA849 数据表中、当增益为 1000 时有一个“线性度与电源电压间的关系“图、但是否有任何其他增益图、例如 1? 这会反映在 SPICE 仿真中吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hello Hiroshi-San、

    在+/–15V 电源下的典型特性部分中、显示了不同增益下的增益非线性关系。

    显示非线性与电源间的关系的图是展示对增益非线性的热影响、并表明虽然不存在对电源电压的直接依赖关系、但它呈现了一种趋势。

    可假设当电源电压超过+/–15V 时、增益非线性在较高的电源电压下预计会高于图 7-29 和图 7-30 中测得的值、而在较低的电源电压下可能更低。 为了更大限度地减少非线性误差、使用的电源电压不应远高于所需值。 例如、如果您检测到具有 2.5V 输入共模电压的信号、并将输出发送到 5V ADC、则不应使用比 5.15V 和–150mV 高得多的电源电压。 选择这些电压值是为了使 INA849 输出摆幅能够捕获需要 0V 至 5V 输入的 ADC 的整个输入动态范围。

    因为 SPICE 模型未反映热效应、所以该模型不会包含在 SPICE 模型中。

    此致、
    Gerasimos