This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XTR110:SO404219

Guru**** 2831025 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1544952/xtr110-so404219

器件型号:XTR110


工具/软件:

我的客户遇到问题:

 

我们在 PO 502469 收到了 50 块板的订单。  6 月 27 日 30 日、6 月 30 日 20 日。  在我们开始测试这些电路板时、我们发现 U12 器件型号 XTR110KP 存在问题。  这是一款 4 –20mA 输出器件、不符合我们的测试规格。  我们用库存中的器件更换了 3 块不同电路板上的器件、所有器件都是固定的。   下面的图片显示了 2 个坏零件和 1 个我们的库存中的工作零件。  当我们发现这样的问题时、修复它们的协议是什么?  我知道你们不测试电路板、但我不 知道协议。  此外、我们在 PO 502589 上还订购了 50 块电路板、我们绝对不希望将这些 MFR_Data 代码部分放入下一 批中。  请 让我知道如何向前推进并感谢您。

每张发票:

生产日期代码  2328+5  

批次代码 —  4204835ML4  

Mouser PO -  029-BR180

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    我有几个问题。  

    • 我看不到任何图像。 请附上这些资料吗?  
    • 这些板是您设计的吗?  
    • 这些器件不符合什么规格?  

    此致、

    Robert Clifton