This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5164:高频噪声

Guru**** 2966500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1545110/lm5164-high-frequency-noise

部件号:LM5164


工具/软件:


1、根据 TI 设计工具计算出的元件值、输出电容器仅需要一个低 ESR MLCC 电容器(容量为 4.7uF)、但实际电路的纹波电压非常高、电感具有明显的高频噪声(当电子负载为 0.3A 时、纹波接近 0.3A)
800mV、我们公司已验证在原始输出电容器处并联两个低 ESR 电容器可以抑制 200mV 范围内的纹波、但加载时电感器中仍有显著的高频噪声。
2、电子负载以每个 10mA 的增量从 0 增加到 500mA、并且纹波将在 190mA 或 270mA 负载附近突然呈指数级增加(A。添加 1000PF 或 470pF 反馈电阻器可解决电感器的高频噪声);B、输出端子
增加串联到反馈端的电容器的电容也可以解决电感器的高频噪声、但 190mA 或 270mA 负载附近纹波的突然指数级增加可以缓解该情况、但无法完全解决该问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Liu、

    请考虑使用的电容器类型可能会对降额电容产生很大影响。  第一步、您能否与我分享您的计算器文件并分享用于描述上述描述的波形、谢谢您。

    David。