This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AUDIO-AM275-EVM:AM275 FreeRTOS SDK 的 sbl_ospi_hs_fs.cfg 中是否刷写了 HSM 二进制文件?

Guru**** 2581355 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1542866/audio-am275-evm-is-hsm-binary-flashed-in-sbl_ospi_hs_fs-cfg-of-am275-freertos-sdk

部件号:AUDIO-AM275-EVM


工具/软件:

尊敬的专家:

我们找不到 在 sbl_ospi_hs_fs.cfg 中刷写的 HSM 二进制文件。 如何刷写 HSM 二进制文件。  

e2e.ti.com/.../6114.sbl_5F00_ospi_5F00_hs_5F00_fs.cfg

 

但对于 M62A 刷写 HSM 映像、则使用 default_sbl_ospi_nand\hs_fs.cfg、如下所示。  

# HSM 映像在 0x240000 或引导加载程序配置的任何偏移处刷新
--file=../../tools/boot/HSMAppimageGen/board/am62ax-sk/hsm.appimage.hs_fs --operation=flash --flash-offset=0x240000

您能告诉我 AM275 案例吗?

此致、

ITO

(0799274b-196f-4209-97ad-a392d3f49a12)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ito-San:

    对于 AM275x、 HSM.appimage.hs_fs 已合并到  sbl_ospi.release.hs_fs.tiimage 中。

    此致

    Ming

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ming:

    感谢您的反馈。 我明白。

    此致、

    ITO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ito-San:

    您能否通过单击“已解决“关闭该主题? 谢谢!

    此致、

    Ming