This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6754-Q1:在 page1 中请求寄存器

Guru**** 2582735 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1543148/tas6754-q1-ask-for-registers-in-page1

器件型号:TAS6754-Q1


工具/软件:

我在数据表中没有看到 page1 的寄存器列表。  page1 中的这些寄存器 在做什么? 上电后是否需要配置 Page1 中的寄存器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、建鹏

    我在数据表中没有看到 page1 的寄存器列表。  page1 中的这些寄存器 在做什么? [/报价]

    这些是所有的测试模式寄存器、而不是为客户提供的打开信息。 更改这些寄存器可能会造成损坏和其他意外结果。 它们要么用于某些特殊的测试要求、要么由设计团队保留。

    开机后是否需要在 Page1 中配置寄存器?

    请直接按照数据表进行必要的更改。 这些设置来自验证团队和设计团队、具有资质认证数据、可确保器件 在所有极端情况下都能正常工作。

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢