This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA190:当置于“"parallel&quot“至 INA236 中时、INA190 的输出会振荡。

Guru**** 2478765 points
Other Parts Discussed in Thread: INA236, INA190, INA219

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1542385/ina190-ina190-s-output-oscillates-when-placed-in-parallel-to-ina236

器件型号:INA190
主题中讨论的其他部件:INA236INA219

工具/软件:

大家好。

我需要测量施加到负载的电压以及进入负载的电流。 电源来自 VBAT 并 通过 10mΩ 分流电阻器 (Rs) 连接到负载。

电压和“高“电流(根据 INA236 满量程、高达 8.192MHz)使用顶部 INA236BIDDFR (INAH) 进行测量、没有出现任何问题。

我还想测量 DUT(被测器件)睡眠时的“低“电流。 为此、我使用增益为 100 的 INA190A3IDCKR(增益)、它让我能够在次级 INA236 中以 625nA 的 LSB 测量高达 20.48mA 的电流。

我面临的问题是增益输出振荡。 我发现如果移除 INAH IC、振荡就会消失。 我还尝试移除 RA1、没有效果(仍焊接 INAH)。

振荡本身是一个 10mV(固定)到 20mV 或 25mV(取决于负载电流,在进行示波器捕获时该电流约为 4mA) 的)的方波、频率为 450Hz。

您是否可以推荐 INA190 的替代方案、或者使用另一个 IC 的完全不同的方法来测量“高“和“低“电流?

我还没有尝试过、但向 INA190 添加正基准以远离接地轨有助于消除其输出振荡。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Agustin:

    观察示波器屏幕截图、它似乎从 GND 切换到~12mV。 这种开关行为是 INA236 中的采样 ADC 在 Vbus、Vshunt 和电流之间切换测量所致。 IN-引脚上还有一个 1.05M Ω 电阻器连接至 GND、用于在 ADC 对 Vbus 进行采样时消耗电流。

    若要消除这种振荡效应、您可以:  

    1.更改寄存器设置、以便完全不测量 Vbus(配置寄存器->模式->连续分流电压)

    2.改变总线测量的转换时间,延长测量时间

    3.拆下感测线中的 10 欧姆电阻 (R01/R02)。

    假设 Vbat 为 12V、则当 ADC 对 Vbus 进行采样时、流经 IN+的电流为“I_IN = 12/(1.05M) ~1.14e-5A 。 当您有 10 欧姆电阻器时、它们之间会有一个压降、即“ V_drop = 1.14 e-5A *~μ s  115 uV、 增益为 100V/V 后、INA190 输出为~μ A 11.5mV “ INA190 的输出会振荡到这个电压、因此通过移除电阻器、检测线路中不会出现压降、并且振荡应该停止

    此致、
    Mallika Senthil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这看起来很有前景。 我会试一试、

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已确认。 仅使用 INAH 测量电流可消除 INA190 输出中的振荡。

    n´t 我有一个新问题:我无法测量总线电压。  每次需要进行测量时、我都不想重新配置 INAH。 因此、我必须更改设计。 可以帮帮我吗?

    在上一个 PCB 中、我们使用了 2 个串联的分流电阻器、一个具有低值 (10mΩ) 以 实现高电流、另一个具有高值 (25Ω) 以实现低电流(可以旁路)。 每个分流电阻器都有自己的 INA219。 这里的问题是 INA219 现在确实可以使用如此高的分流电阻器正常工作。 我之所以更改了设计、主要是因为我不喜欢这样一个事实、即流向负载的电流如果大或小、必须采用不同的路径。

    我在数据表中发现、INA236 可以与“大型“分流器配合使用。 我看不到“大“有多大。

    非常感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Agustin:

    对于可使用的 Rshunt 大小、没有指定上限。 这取决于要测量的电流大小和允许的误差大小。 请参阅我们的误差工具计算器、您可以使用该计算器为您的系统找到合适的分流电阻器。

     https://www.ti.com/tool/CS-AMPLIFIER-ERROR-TOOL

    此致、
    Mallika Senthil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Mallika