This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA126:输出噪声源

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: INA126

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1541426/ina126-sources-of-output-noise

器件型号:INA126


工具/软件:

你好、员工

使用 INA126 检测差分信号。
大约 0.9V 是 Vin+=Vin-的输入。
增益= 23

接通电源后、会将相同的稳定直流电压输入到±Ω 差分输入端、但在输出端会产生噪声。
此外、噪声宽度会随着时间的推移而增加。
到目前为止、我们已经使用了 1 万多个器件、但这是我们第一次遇到噪音问题。

e2e.ti.com/.../1200.Wave.pdf

是什么导致器件输出中出现噪声?
这个噪声会是爆音噪声吗?
如果是爆音噪声、TI 是否有办法进行解决?

此致
cafain

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Cafain、

    您能否分享与 INA126 搭配使用的电路?

    如果您无法共享原理图、能否提供以下信息?

    1. IN+和 IN-上的输入阻抗是多少?
    2. 提供的电源电压是多少?

    该增益下的爆音噪声可能仅在高输入阻抗下出现。 TI 会筛选其器件上的爆音噪声、但由于这种行为的随机性质以及发生的随机间隔、无法 100%筛选。

    此致、
    Gerasimos

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Gerasimos San

    感谢您的支持。
    由于这是一个私人电路的用户,我想把它发送到 Gerasimos-san 的私人电子邮件.
    你怎么看?

    此致 cafain

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cafain San、

    我向您发送了一个朋友的申请、您可以直接在 E2E 上向我发送消息来分享原理图。

    此致、
    Gerasimos

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如何检查我的朋友的请求? 我没有收到任何消息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Cafain-san、

    示波器是交流耦合还是直流耦合? 观察到噪声时使用的增益电阻器是什么? 通常、爆音噪声是在两个离散状态之间转换的输入端的电流噪声。 请参阅下图中的示例。 这在高输入阻抗和高增益下最为常见。

    此致、
    Gerasimos

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gerasimos San

    感谢您对其进行测试。

    它是直流耦合。

    增益=23 (G=5+80k/4.53k)。

    设备是否可能出现问题?

    此致

    cafain

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cafain-san,

    增益为 23 时、输入噪声必须为 6.21mVpp 才能在输出端显示为 143mVpp。 当典型的 0.1Hz 至 10Hz 噪声为 0.7uVpp 时、这种情况不太可能发生。 如果这是由电流噪声引起的、那么具有 10k Ω 输入电阻的 6.21mVpp 意味着输入电流噪声必须为 621nApp。 此器件的典型噪声为 7.3pApp。 这意味着它必须比典型噪声大 100,000。 这两种情况都不太可能发生、但可能会被噪声的高频分量抛出。

    是否对输出进行了滤波来消除噪声的高频分量? 我建议在连接的输出端连接一个 120k Ω 和 10nF 的电容器、如下图所示:

    该行为似乎不符合示波器中爆音噪声的典型特性、但这可能是由噪声的高频分量造成的。

    如果发生率为 14,520、其中 1、则与爆音噪声相似。 TI 会对该器件进行爆音噪声测试、但由于爆音噪声的随机性质、无法 100%筛选出该行为。 如果这是爆音噪声、那么这是使用任何双极放大器进行设计时的固有风险。

    只是为了进行确认、客户执行了 ABA 交换、该设备出现了问题?

    此致、
    Gerasimos

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gerasimos San

    如果您可以验证电路、将会非常有帮助。
    连接输出滤波器是不切实际的、因为到目前为止尚未确认发生噪声。

    我们已经检查了 A-B-A 交换。
    因此、在更换设备时、噪音症状消失。
    过去没有其他类似的问题。
    (未确认任何其他设备中有噪音。)

    此致
    cafain

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cafain-san,

    我不会看到电路有任何明显的问题。 遗憾的是、爆音噪声是随机发生的、任何双极器件都可能随机发生。 正如我所说的,我们确实尝试筛查这种行为,但由于随机性质,它不能确定我们可以捕获 100%的这种行为在屏幕上。

    此致、
    Gerasimos

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gerasimos San
    即使我们假设噪声的高频分量影响性能、外部电阻、电源和外设电路条件相同、并且通过 A-B-A 交换执行了验证、因此问题可能是由器件引起的。

    我亦明白、透过筛查不能消除有关的噪音。
    如果您以后有任何问题、请再次支持我。

    此致
    cafain