This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA692:OPA692

Guru**** 2525470 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA692, THS3491

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1533542/opa692-opa692

器件型号:OPA692
主题: THS3491 中讨论的其他器件

工具/软件:

技术支持、

我考虑使用 OPA692 将脉冲信号分成两个相等的信号。 但是、电源电压为 0V 和 12V、输出脉冲信号为 0V(低电平)和 11V(高电平)、全部提供给 50 Ω 负载。 这是可能的吗? 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Richard:

    如果目标是输出 0V 至 11V 信号(无论器件如何)都无法实现、因为没有放大器能够以单电源配置真正输出 0V。 您必须施加一个小型负电源来真正摆动到 0V、而与器件无关。 但是、具体而言、对于该器件、输出可以从电源轨摆动~1.3V。 这意味着它可以使用 0V 至 12V 电源轨输出 1.3V 至 10.7V。  一种选择是调整耗材以考虑余量问题。 另一种选择是使用轨到轨器件、该器件通常相对于电源轨摆动 100mV(或更低)。 您仍然不会摆动到 0V、但能够摆动到 11V。 不过、我们的大多数轨到轨输出器件不具有 OPA692 的压摆率和带宽性能。 上述所有内容过后、您仍需要考虑给定器件的输入共模范围、但这取决于所使用的配置。

    此致、

    Ignacio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。 如前所述、我将 在 50 欧姆阻抗系统中将视频信号从 0 到 10V 分成两条路径、类似于图 5(数据表)、但使用 50 欧姆电阻器。 对于增益 2、它会提供输入脉冲信号的直接副本。 电源为+12V 和–1.3V、输入信号是 0 至 10V?

    非常感谢。

    Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Richard:

    我能够 根据您的要求查看该器件、但我认为此器件不起作用。 此器件的推荐电源为 12V。 为了不超出共模输入范围、您需要低于–1.5V 的负电源、并在放大器的输出端获得 10V 电压、还需要高于 11V(总电源电压大于 12V)。 我想问、对于此应用、是一个输入进入两个 放大器器 件(每个放大器器驱动一个 50 欧姆的电阻网络)(如图 5)、还是目标是让一 个放大器驱动两个单独的 50 欧姆电阻网络? 如果是后者、另一个注意事项是放大器的输出电流驱动、因为它将是放大器输出的最大电流~200mA。

    此致、

    Ignacio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我要 进行图 5 配置。

    您是否会推荐使用此分离器网络或工作的不同设备的不同方法。 我们有 12V 和–5V 电源、脉冲信号为 0V 至 10V(输入)、在这种情况下、我们需要在至少一个端口的输出端复制该信号。 另一个输出端口可以是该电压的一半。 带宽需要大于 200MHz。

    谢谢

    Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Richard:

    我将浏览我们的产品系列、看看是否有器件可以与这些电源配合使用、但选项可能有限。 我想问输入信号能否分享同相引脚上的输入预期值。 是否是通过 50 欧姆并在该器件的输入端端端端端接的 0V 至 10V 信号? 这意味着同相节点上的信号实际上将是 0V 至 5V、然后放大 2V/V 来在输出端获得 0V 至 10V 的增益? 这将有助于获得共模输入范围、从而通过器件进一步进行滤波。

    此致、

    Ignacio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ignacio:

    是的、50 欧姆系统中的电压为 0 至 10V、因此您的描述是正确的:同相引脚的电压为 0 至 5V、输出端的电压为 0 至 10V。

    我假定原理图将在输入端显示一个 50 欧姆的接地电阻、而在输出端、它将与输出端口串联 50 欧姆电阻。 脉冲信号是上升时间短小于 15ns(理想值为 10ns)的方波。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Richard:

    我能够查看我们的产品系列、我认为适合您应用的器件是 THS3491。 这是一款非常快的器件、对于您的应用来说可能有点大材小用、但我们的其他器件要么输出端没有足够的余量、要么无法使用超过 12V 的电源。 对于此器件、您需要 12V 和–5V 电源、因为输入范围需要来自电源轨的 4.1、因此、为了允许 0V 输入、您需要–4.1V 及以下。 该器件具有出色的压摆率性能、这是在 10ns 内将输出摆动 10V 所必需的。 它还具有驱动 100 欧姆负载所需的输出电流。 我们还为该器件提供了 EVM、建议确保该器件按您的应用预期运行。

    此致、

    Ignacio