This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1302:VinAMC 和 VoutAMC 之间出现相位差的原因是什么?

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1543401/amc1302-what-is-the-reason-for-the-phase-difference-between-vinamc-and-voutamc

器件型号:AMC1302


工具/软件:

大家好:

我正在阅读《TI 隔离式信号链解决方案工程师指南》的第 57 页、不理解 VinAMC 和 VoutAMC 的波形为何具有 180 度相位差。

我想知道原因。

谢谢。

  

此致、

蔡怡轩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yi-Hsuan:

    感谢您的提问。 我会对此进行研究、并尽快回复您。

    此致、

    Eva

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yi-Hsuan:

    这是因为正输入始终被上拉至 1V、并且输入电流在负输入端被放大以实现满量程范围摆幅。 这会导致输出上显示 180 度相移。  

    此致、

    Eva

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eva、

    感谢您的答复。

    您提到的电平转换和信号放大与我的理解是一致的、但我仍然不太了解相位部分。

    我目前的感觉是 VinAMC 的波形是否错误(相位或振幅值)?

    我觉得 VinAMC 和 VoutAMC 应该同相吗?

    下面是我的计算公式。

    如果我的错了、您能告诉我是否有任何误解吗?您能帮助我更清楚地了解相移之间的关系吗、谢谢您。

    此致、

    蔡怡轩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yi-Hsuan:

    在计算中、您显示信号被反转作为电平提升和放大的影响、这也会显示为相移。  

    此致、

    Eva