This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2141:使用方法

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA2141

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1545151/opa2141-about-how-to-use

器件型号:OPA2141


工具/软件:

您好、

OPA2141AIDGKT 的 V+(8 引脚)和 V-(4 引脚)短接。

以下情况会在一段时间内出现。 这是否是短路的原因? 我想知道发生短路的详细原因。

■当 V+(8 引脚)为+5V 且 V-(4 引脚)悬空时、直流分量信号输入到±INx(2~3 引脚、5~6 引脚)并持续几个 10 秒至几分钟。

此致、

Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nishie:  

    [quote userid=“460063" url="“ url="~“~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1545151/opa2141-about-how-to-use■当 V+(8 引脚)为+5V 且 V-(4 引脚)悬空时、直流分量信号输入到±INx(2~3 引脚、5~6 引脚)、持续数 10 秒到数分钟。

    是的、让电源轨悬空可能会导致 IC 的内部损坏或异常行为、包括类似短路的症状。  

    下图是 ABS。 最大  OPA2141 运算放大器中规定的额定值。 如果运算放大器的输入电压持续超过以下 EIPD 条件、并且  在运算放大器的输入端未实施限流电阻器、则输入 ESD 保护二极管可能会异常导通。  由于 V+和 V-引脚均悬空、因此 ESD 二极管可能会因缺少到达 IC 内部 GND 的返回路径而损坏。  

    当 ESD 损坏时、通常会发生短路故障、V+和 V-可能通过运算放大器的内部结构发生短路。 这被视为 EIPD(外部引起的物理损坏)损坏、其中包括 EOS、ESD、闩锁相关机制或导致上述损坏的事件。   

    如果您有其他问题、请告知我们。  

    此致、

    Raymond