This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV2422:TLV2422 漂移问题

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV2422

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1544496/tlv2422-tlv2422-drift-problem

器件型号:TLV2422


工具/软件:

我们使用 TLV2422 在 PCB 上配置了温度放大器电路、同一电路板上还安装了蓝牙模块。 我们配置了增益为 30 的差分放大器、但会出现放大器输出电压漂移约 40mV 的现象。

此问题不一定与蓝牙模块的开/关操作一致重现、但我们想知道过去是否使用 TLV2422 产生了与 EMI 相关的任何故障、原因和对策。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Katou-san:  

    配置了一个增益为 30 的差分放大器、但我们遇到了一种放大器输出电压漂移约为 40mV 的现象。

    我多年来没有经历过这一特殊问题、但这是可能的。 我找到了一个与射频抗扰度问题相关的旧查询、请参阅以下主题。  

    https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/93788/rf-immunity-problems-tlv2422?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=TLV2422#

    请确保在 TLV242 的电源轨旁边使用去耦耦合器。 差分放大器中的反馈电阻器匹配(增益= 30V/V、电阻器匹配为 0.1%)、其中共模信号辐射能量可以转换为差分信号并显示在运算放大器的输出端。   

    由于电源去耦不良、辐射能量可以通过电源进行耦合、可以通过连接到运算放大器输入等的输入端子或 PCB 布线(电源平面或 GND 平面)进行耦合。 如果 TLV2422 没有足够的 LPF 滤波器、则来自蓝牙 (2.4GHz) 的辐射能量可以到达并进入运算放大器的输入引脚。  很难说问题是什么。 我可能必须先查看原理图。   

    如果您有其他问题、请告知我们。  

    此致、

    Raymond